This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:Matlab 中的串行通信:数据包结构

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/665220/iwr1642boost-serial-communication-in-matlab-packet-structure

器件型号:IWR1642BOOST

我正在尝试使用 Matlab 中的串行通信从 IWR1642BOOST 板中提取数据。 我能够通过标头进行解析、但从检测到的物体获取 x、y、z 和速度时遇到一些问题。 我已经阅读 了 doxygen 文档、但仍然不确定数据包的确切逐字节细分。

我想知道是否有人可以确认我对这些文件的解释:

  • 第一个 TLV 应该从字节#41开始(标头为40字节)
  • 数据包的字节41:44应包含第一个 TLV 的标签
  • 数据包的字节45:48应该包含第一个 TLV 的长度
  • 如果此长度为100字节、则下一个 TLV 标签的长度应为149:152字节、下一个 TLV 的长度应为153:156字节

根据我们对文档的理解、TLV 的长度字段不包括标签字段的4个字节和长度字段的4个字节、但如果我们的假设错误、我们会得到指导。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅讨论此主题的其他 e2e 帖子。

    还可以修改在目标上运行的代码并发送预定义的数据模式。 这将有助于您在 Matlab 侧确定正确的接头大小

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    使用论坛的搜索功能导致没有帖子解决我的问题。 是否有您可以链接的特定帖子?

    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用“AWR 数据格式”、“IWR 数据格式”等搜索功能。

    您应该会找到如下主题:

    e2e.ti.com/.../2389686


    谢谢你
    Cesar