请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP461 大家好、
当遥感器未 用于遥感时、您能否确认数据表中以下哪两项陈述是正确的?
第13页:
当不将远程传感器与 TMP461器件配合使用时、D+和 D–输入必须连接在一起
以防止无意义的故障警告
第23页:
TMP461器件只需在 D+和 D–引脚之间连接一个晶体管即可实现远程温度
测量。 如果未使用远程通道且仅本地温度为、则将 D+引脚接地
测量值。
此致、
Praveen