This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP461:当在 TMP461中不使用远程传感器时,D+和 D-应该接地或相互连接?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP461

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/665682/tmp461-should-d-and-d--should-be-connected-to-gnd-or-connected-to-each-other-when-remote-sensor-not-used-in-tmp461

器件型号:TMP461

大家好、

 当遥感器未 用于遥感时、您能否确认数据表中以下哪两项陈述是正确的?

 

第13页:

当不将远程传感器与 TMP461器件配合使用时、D+和 D–输入必须连接在一起

以防止无意义的故障警告

第23页:

TMP461器件只需在 D+和 D–引脚之间连接一个晶体管即可实现远程温度

测量。 如果未使用远程通道且仅本地温度为、则将 D+引脚接地

测量值。

此致、

Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    很抱歉造成混淆。 这两条语句是等效的、因为 D-从内部连接到 GND。

    您能否告诉我们、如果客户不使用远程通道、为什么选择远程温度传感器?

    谢谢、