This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241:高速开关 MOSFET

Guru**** 2608905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/664914/opt8241-high-speed-switching-mosfet

器件型号:OPT8241
主题中讨论的其他器件: OPT9221

您好!

请在以下问题中向我提供您的建议吗?

问题1.
是否可以通过将 ILLUM_P 和 ILLUM_EN 封装为以下方式将占空比调整为1%?

问题2.
ILLUM_P 的控制脉冲宽度是否可以小于10ns?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kato、

    将在整个积分窗口期间启用 ILLUM_EN;仅在调制频率下切换 ILLUM_P。 在正常操作下、积分窗口持续时间可编程为64步(0-63)、其中63为100%。 您的目标是在每个集成窗口中创建单脉冲照明吗?

    Larry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry-San、

    不、我正在考虑通过调整积分窗口的周期来提高照明的分辨率。
    在这种情况下,ILLUM_P 的脉冲宽度应小于10n,因此 OPT8241是否支持它?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、

    照明调制。  例如、在50MHz 的调制频率下、照明将是50%占空比脉冲序列; 每个脉冲具有10ns 的导通持续时间。 因此、如果您的目标是获得20ns 脉冲序列(10ns 脉冲打开)、则可以轻松实现。  

    如果您的目标是实现10ns 脉冲序列持续时间(或10ns 积分时间)、则默认的 OPT9221操作在正常操作中无法支持它、因为最低分辨率为 pix_cnt_max 的1/64  最低的 pix_cnt_max 为48MHz/120fps /6个四倍频/帧= 66666 (SYS_CLK)。  每个 SYS_CLK 为1/48MHz = 21ns、因此最低集成时间= 21ns * 666/64 = 22us。  如果我们在"特殊"模式下运行 OPT9221、可能会缩短集成时间、但我们需要首先了解您尝试在10ns 脉冲下实现的目标。

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry-San、

    感谢您的解释。

    我知道很难缩短集成时间、因此如果我有其他问题、我将与您联系。

    此致、
    加藤