主题中讨论的其他器件: OPT9221
您好!
请在以下问题中向我提供您的建议吗?
问题1.
是否可以通过将 ILLUM_P 和 ILLUM_EN 封装为以下方式将占空比调整为1%?
问题2.
ILLUM_P 的控制脉冲宽度是否可以小于10ns?
此致、
加藤
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Kato-San、
照明调制。 例如、在50MHz 的调制频率下、照明将是50%占空比脉冲序列; 每个脉冲具有10ns 的导通持续时间。 因此、如果您的目标是获得20ns 脉冲序列(10ns 脉冲打开)、则可以轻松实现。
如果您的目标是实现10ns 脉冲序列持续时间(或10ns 积分时间)、则默认的 OPT9221操作在正常操作中无法支持它、因为最低分辨率为 pix_cnt_max 的1/64 最低的 pix_cnt_max 为48MHz/120fps /6个四倍频/帧= 66666 (SYS_CLK)。 每个 SYS_CLK 为1/48MHz = 21ns、因此最低集成时间= 21ns * 666/64 = 22us。 如果我们在"特殊"模式下运行 OPT9221、可能会缩短集成时间、但我们需要首先了解您尝试在10ns 脉冲下实现的目标。
Larry