请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 您好!
我对复数1x 模式下的基带响应有疑问、如下图所示。
借助 AWR1243BOOST +毫米波 DEVPACK + TSW1400板组合、可收集和分析 ADC 数据。 针对128个线性调频脉冲、在18.75MHz 数据速率下收集了512个样本。 在此图中、我显示了四个接收器中每个接收器的平均距离 FFT。 它们似乎都很好地保持一致。
但是、我期望高通滤波器具有传统频谱、这在复数2x 模式中也可见。 在大约16.75MHz 之后、滤波器响应开始按预期下降、但在大约17.5MHz 时、它再次开始上升并形成一个凸点、然后再次开始衰减。 我使用 RADAR Studio 中的后处理工具在复数1x 模式下观察到相同的形状。 TI 也会观察到这种情况吗? 对此,我将不胜感激。 这是 AAF + 频移的伪影吗?
谢谢!
RJ