This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:复数1x 中频响应

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/663579/awr1243-complex-1x-if-response

器件型号:AWR1243

您好!  

我对复数1x 模式下的基带响应有疑问、如下图所示。  

借助 AWR1243BOOST +毫米波 DEVPACK + TSW1400板组合、可收集和分析 ADC 数据。 针对128个线性调频脉冲、在18.75MHz 数据速率下收集了512个样本。 在此图中、我显示了四个接收器中每个接收器的平均距离 FFT。 它们似乎都很好地保持一致。  

但是、我期望高通滤波器具有传统频谱、这在复数2x 模式中也可见。 在大约16.75MHz 之后、滤波器响应开始按预期下降、但在大约17.5MHz 时、它再次开始上升并形成一个凸点、然后再次开始衰减。 我使用 RADAR Studio 中的后处理工具在复数1x 模式下观察到相同的形状。 TI 也会观察到这种情况吗? 对此,我将不胜感激。 这是 AAF + 频移的伪影吗?  

谢谢!

RJ  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ!

    您是否在线性调频脉冲配置中使用 HPF? 您是否能够分享您为此使用的参数?

    星期一的某个时候、有人应该为您提供更详细的回答。

    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash:

    非常感谢您的回复。 我使用的 HPF1和 HPF2分别具有175kHz 和350kHz 截止频率。

    用于捕获数据的设置随此消息附加。

    此致、

    RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    由于对超过17.8Mhz 的90%信号进行 DFE 滤波、因此在系统中不可用。 在您的图中、当所有 Tx 关闭时、接收器具有一个噪声曲线、与数字滤波器卷积。 42dB (24-48)的 Rx LNA 增益正常。

    在复数2x 模式下、频谱顶部为9.375Mhz。 图的-fs/2到 fs/2端应该有一个对称滤波器。 HPF 设置应在图的中心显示为空。

    在复数1x 模式中、左边沿为零、其中应显示 HPF 滤波器。 滤波的右边缘是复数 FS。 这里可以显示滤波和抽取的伪影。 当您讨论频率转换时、这些值将显示在复数1x 频带的中心附近。 由于移位、我们有负频率图像在 A7抽取滤波器和 AAF 滤波器之前旋转到右边缘。
    我们希望这些图像产品由 A7和 AAF 滤波器进行滤波。

    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joe

    非常感谢您的详细回答。 我非常感谢。  

    此致、

    RJ