This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2114EVM:需要 LDC2114EVM 固件文件

Guru**** 2608965 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC2114EVM, LDC2114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/664915/ldc2114evm-ldc2114evm-firmware-file-needed

器件型号:LDC2114EVM
主题中讨论的其他器件: LDC2114

我通过上传错误的固件文件成功地欺骗了 LDC2114EVM、认为这是 GUI 软件随附的固件升级。 事实证明、虽然 GUI 中包含两个其他文件、但 LDC2114EVM 固件不包含在 GUI 中。 是否可以有人提供正确的文件以便我可以使 EVM 重新启动并运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾听到您的 EVM 不再工作。 LDC2114EVM 的固件文件随 GUI 安装一起提供。 它通常安装在以下目录中:C:\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.9.3\EVM Firmware\LDC2114

    我还在此处上传了文件、以防:

    e2e.ti.com/.../2352.EVM_5F00_LDC2114.txt

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供该文件。 版本1.9.3中可能包含此内容,但它未包含在1.9.4 (最新版本)中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下一个问题:如何将固件放入 EVM 中?  

    已尝试在加电时短接 BSL 引脚、但 GUI 不允许我加载新固件-无法连接到 EVM。 我是否需要其他计划? 我需要 JTAG 硬件还是可以通过 USB 实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要有关如何将固件放入 EVM 的更多信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    如果您能够将器件置于 BSL 模式、那么您可以使用 USB 接口和 MSP430DEVPACK 中包含的 MSP430固件升级程序示例加载固件文件:

    www.ti.com/.../MSP430USBDEVPACK

    安装固件升级程序后、应位于以下文件夹中:

    C:\ti\MSP430USBDevelopersPackage_5_00_01\Host_USB_Software\PYTHON_Firmware_Upgradeer\Python_Firmware_UpgraderGUI.exe

    如果器件处于 BSL 模式、则屏幕应显示"READY..."  

    如果情况并非如此、请确保器件处于 BSL 模式、然后单击文件->重新扫描 HID 总线 进入 BSL 模式的指令包含在 LDC2114EVM 用户指南的第7页和第8页中。

    一旦器件处于 BSL 模式并被固件升级程序识别、然后点击 File -> Open User Firmware 并导航至相应的固件文件。 在本例中 、EVM_LDC2114.txt 包含在上一帖子中。

    成功后、屏幕应显示"Programming:OK"、并且应已安装新固件。

    请告诉我这是否能解决您的问题。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这是最后一个难题。 立即启动并运行。