主题中讨论的其他器件: LDC2114
我通过上传错误的固件文件成功地欺骗了 LDC2114EVM、认为这是 GUI 软件随附的固件升级。 事实证明、虽然 GUI 中包含两个其他文件、但 LDC2114EVM 固件不包含在 GUI 中。 是否可以有人提供正确的文件以便我可以使 EVM 重新启动并运行?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我通过上传错误的固件文件成功地欺骗了 LDC2114EVM、认为这是 GUI 软件随附的固件升级。 事实证明、虽然 GUI 中包含两个其他文件、但 LDC2114EVM 固件不包含在 GUI 中。 是否可以有人提供正确的文件以便我可以使 EVM 重新启动并运行?
您好!
很遗憾听到您的 EVM 不再工作。 LDC2114EVM 的固件文件随 GUI 安装一起提供。 它通常安装在以下目录中:C:\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.9.3\EVM Firmware\LDC2114
我还在此处上传了文件、以防:
e2e.ti.com/.../2352.EVM_5F00_LDC2114.txt
此致、
Luke
尊敬的 Paul:
如果您能够将器件置于 BSL 模式、那么您可以使用 USB 接口和 MSP430DEVPACK 中包含的 MSP430固件升级程序示例加载固件文件:
www.ti.com/.../MSP430USBDEVPACK
安装固件升级程序后、应位于以下文件夹中:
C:\ti\MSP430USBDevelopersPackage_5_00_01\Host_USB_Software\PYTHON_Firmware_Upgradeer\Python_Firmware_UpgraderGUI.exe
如果器件处于 BSL 模式、则屏幕应显示"READY..."
如果情况并非如此、请确保器件处于 BSL 模式、然后单击文件->重新扫描 HID 总线 进入 BSL 模式的指令包含在 LDC2114EVM 用户指南的第7页和第8页中。
一旦器件处于 BSL 模式并被固件升级程序识别、然后点击 File -> Open User Firmware 并导航至相应的固件文件。 在本例中 、EVM_LDC2114.txt 包含在上一帖子中。
成功后、屏幕应显示"Programming:OK"、并且应已安装新固件。
请告诉我这是否能解决您的问题。
谢谢!
Luke