This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:如何简单地实现器件初始化

Guru**** 2608905 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, SYSBIOS, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/662338/awr1642boost-how-can-i-implement-device-initialization-simply

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOSMMWAVE-SDK

我创建了一个仅使用 main 函数执行任何操作的 CCS 工程、然后成功编译并加载到 AWR1642BOOST 中。
在这个状态中、 上面的程序未被执行任何器件初始化代码和中断处理代码。

是否有初始化器件以及注册和激活中断的简单实现?

"简单"意味着不使用 SYSBIOS 或 MMWAVE-SDK。

我需要一个简单的程序来了解器件的使用和行为。

例如、简单程序如下所示:

//清除 DSS 邮箱状态寄存
器*(unsigned int *) 0xF0608418U = 0x00000003U;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的目标是更好地了解初始化过程吗?

    我们建议客户使用毫米波 SDK、因为它更易于使用。

    我将与我们的软件团队核实是否有任何非 TI RTOS 初始化代码示例

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Cesar

    感谢你的答复。

    我的目标是了解初始化过程和中断处理。
    我认为、最好使用简单的代码来理解。

    毫米波 SDK 对于快速启动雷达算法开发非常有用、但更低层的设计更有趣。
    SDK 更复杂、因为使用了 SYSBIOS。

    如果您能找到任何示例、我将不胜感激。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    我正在尝试分析 SOC_init()。
    要激活 DSS,调用 SOC_unhaltDSS(),但 ptrDSSRegs->GEMPWRSMCFG4为0x0070003F。
    这种状态意味着什么?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TRM 中记录了该寄存器

    www.ti.com/.../swru520a.pdf

    谢谢你
    Cesar