请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS、 MMWAVE-SDK
我创建了一个仅使用 main 函数执行任何操作的 CCS 工程、然后成功编译并加载到 AWR1642BOOST 中。
在这个状态中、 上面的程序未被执行任何器件初始化代码和中断处理代码。
是否有初始化器件以及注册和激活中断的简单实现?
"简单"意味着不使用 SYSBIOS 或 MMWAVE-SDK。
我需要一个简单的程序来了解器件的使用和行为。
例如、简单程序如下所示:
//清除 DSS 邮箱状态寄存 器*(unsigned int *) 0xF0608418U = 0x00000003U;