你(们)好 我对这部分电子产品非常陌生、我也不会感到困惑。
在我的器件中、感应的表面面积应在30 x 30cm 左右。
我正在阅读 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/fdc2212-q1.pdf 和 http://www.ti.com/lit/an/slaa576a/slaa576a.pdf 、无法理解哪一个选项更好。
在第一个数据表中、据说只能有一个传感器板、而其他"板"将由人形成、因此将产生可变电容。
在应用手册(第二个 PDF)中、可变电容器由其下方的传感器平面和接地平面组成、而人体只是通过将手放在电容器附近来改变该电容器的介电磁导率。
那么、我应该通过什么方法使面积为30 x 30 cm 的电极成为第一个或第二个选项呢? 我计划使用 FDC2112。
此致、
Karlis tucs