This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2112:有关电极设计的困惑

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/665103/fdc2112-confusion-about-electrode-design

器件型号:FDC2112

你(们)好 我对这部分电子产品非常陌生、我也不会感到困惑。

在我的器件中、感应的表面面积应在30 x 30cm 左右。

我正在阅读 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/fdc2212-q1.pdf 和 http://www.ti.com/lit/an/slaa576a/slaa576a.pdf 、无法理解哪一个选项更好。

在第一个数据表中、据说只能有一个传感器板、而其他"板"将由人形成、因此将产生可变电容。  

在应用手册(第二个 PDF)中、可变电容器由其下方的传感器平面和接地平面组成、而人体只是通过将手放在电容器附近来改变该电容器的介电磁导率。

那么、我应该通过什么方法使面积为30 x 30 cm 的电极成为第一个或第二个选项呢? 我计划使用 FDC2112。

此致、

Karlis tucs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karlis、

    对于采用 FDC2112的触控应用、每个通道将有一个传感器板(在您的情况下为30 x 30cm 电极)。 该传感器板由导电材料制成(很多时候、如第二个文档中所述、它是 PCB 上的铜)。  当人的手接近传感器时、它会创建一条接地电容路径、从而增加系统的总电容。

    在您描述的两个选项中、每个通道只有一个传感器。  

    最棒的

    Jiashow