请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642 您好!
您能告诉我 IWR1642芯片是否需要特殊的 PCB 材料、例如 Nelko、或者 FR4是否足以容纳80GHz 天线?
谢谢
Fred
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能告诉我 IWR1642芯片是否需要特殊的 PCB 材料、例如 Nelko、或者 FR4是否足以容纳80GHz 天线?
谢谢
Fred
您好!
FR4材料不适用于77-81Ghz 天线。 制造文档、硬件设计检查清单 Excel 表格、详细说明了用作 Rogers 4835 Lo Pro 4mil 内核的 EVM 层叠、L1和 L2用作射频信号层的1/2铜材料。
sprr255 - zip 文件包含布局和设计文件(请参阅堆叠图)- IWR1642-BOOST-011-Stackup.pdf
sprr256 -包含原理图、组件和 BOM
提供的布局基于电路板材料。
此致、
Joe Quintal