This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:需要特殊的 PCB 材料?

Guru**** 2608935 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/665290/iwr1642-special-pcb-material-needed

器件型号:IWR1642

您好!

您能告诉我 IWR1642芯片是否需要特殊的 PCB 材料、例如 Nelko、或者 FR4是否足以容纳80GHz 天线?

谢谢
Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    IWR1642BOOST 产品页面上提供了用于 IWR1642BOOST 的 PCB 材料:

    www.ti.com/.../IWR1642BOOST

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FR4材料不适用于77-81Ghz 天线。  制造文档、硬件设计检查清单 Excel 表格、详细说明了用作 Rogers 4835 Lo Pro 4mil 内核的 EVM 层叠、L1和 L2用作射频信号层的1/2铜材料。

    www.ti.com/.../iwr1642boost

    sprr255 - zip 文件包含布局和设计文件(请参阅堆叠图)- IWR1642-BOOST-011-Stackup.pdf

    sprr256 -包含原理图、组件和 BOM

    提供的布局基于电路板材料。

    此致、

    Joe Quintal