This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:用于评估模型的失真模型

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/665288/opt8241-cdk-evm-distortion-model-for-evaluation-model

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

您好!

我希望获得 OPT8241-CDK-EVM 在切向和径向失真以及焦距方面的失真模型。 SDK 中是否有函数可供我查询? 还是在配置文件中或类似文件中指定了此信息?

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    镜头参数在配置文件中指定。 这些文件存储在 OPT8241-CDK-EVM 的 EEPROM 中。 您可以在"Metrilus Lens Only"配置文件中找到这些文件。  

    您可以运行 VoxelCLI 并使用 profilehwfetch 。 这些参数将存储在~/.Voxel/conf 目录中。 否则、请使用 VoxelViewer 中的"管理配置文件"部分、选择 Metrilus Lens Only 配置文件、然后单击"Copy from Hardware"按钮。