请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT8241-CDK-EVM
您好!
我希望获得 OPT8241-CDK-EVM 在切向和径向失真以及焦距方面的失真模型。 SDK 中是否有函数可供我查询? 还是在配置文件中或类似文件中指定了此信息?
谢谢、
Tom
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:OPT8241-CDK-EVM
您好!
我希望获得 OPT8241-CDK-EVM 在切向和径向失真以及焦距方面的失真模型。 SDK 中是否有函数可供我查询? 还是在配置文件中或类似文件中指定了此信息?
谢谢、
Tom
尊敬的 Thomas:
镜头参数在配置文件中指定。 这些文件存储在 OPT8241-CDK-EVM 的 EEPROM 中。 您可以在"Metrilus Lens Only"配置文件中找到这些文件。
您可以运行 VoxelCLI 并使用 profilehwfetch 。 这些参数将存储在~/.Voxel/conf 目录中。 否则、请使用 VoxelViewer 中的"管理配置文件"部分、选择 Metrilus Lens Only 配置文件、然后单击"Copy from Hardware"按钮。