This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:应用报告 SWRA549中用于最大检测范围的传输功率和接收器增益

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/664732/iwr1443boost-transmitted-power-and-receiver-gain-for-maximal-detection-range-in-application-report-swra549

器件型号:IWR1443BOOST

尊敬的专家:

您的应用报告 SWRA549显示了相当令人印象深刻的结果、尤其是在检测范围方面。

在高分辨率和低分辨率模式下、我都看到角反射器在30m 以上具有0.1m^2 RCS、还有行人  

高于20m。线性调频脉冲配置已明确说明、但您是否还可以指定 Tx 功率和接收器增益的设置?

后者是否意味着包括 LNA 和 ADC 在内的过载增益?

非常感谢您的参与。

此致、

Timofey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在 profileCfg 中、发送器功率指定为12dbm - db 回退、适用于特定 Tx (字节宽)、通常回退为0dB。
    Rx LNA 增益为24-48dB 范围。 它针对客户场景进行了调整、默认值通常为30dB、增量为2dB。
    您可以在 mmwaveSDK docs 文件夹- C:\ti\mmwave_sdk_01_00_02\docs 中查看 mmwave_sdk_user 指南

    当您执行距离实验时、每个 Rx 都有本底噪声和信号峰值、以便为所需频率创建 SNR。
    您需要确保测量接近不在0 - HPF1/HPF2频率范围内、这些测量值会衰减。

    在该范围之外、您可以以2dB 为步长增加 Rx LNA 增益、尝试在范围图与本底噪声之间最大程度地提高信号峰值(@频率)。
    确定 Rx 增益范围后、会有其他信号处理步骤、在 DFP Radar Studio 包中、这在后处理图(其他选项)中完成。 提到的技术之一是在1个接收器内进行非相干结合。

    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您的详细回答。 我在实验中使用的是 Radar Studio、它允许我像您说的那样调节 Tx 功率和 Rx 增益。

    与应用报告中的结果相比、我在默认0dB 回退和30dB Rx 增益下获得的第一个结果看起来不是很好(请参阅下图)。

    后者具有较低的信号功率和较低的本底噪声、这大概意味着 Rx 增益和/或 Tx 功率的值较低。 最可能是报告作者

    找到了在室外测量中提供更高 SNR 的最佳设置组合。 是否仍然可以对其进行澄清? MMWAVE_SDK_USER_guide 没有

    回答这个问题。

    此致、

    Timofey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 SWRA549中有2个配置、请参阅表2、zip 文件包含 Radar Studio 配置参数的 Load .cfg 文件。  

    在本用例中、您需要使用 Tx1、TX3与 Tx1和 Tx2作为 EVM 示例。   由于 Radar Studio 不存储多个线性调频脉冲配置、因此您需要在 Sensor Config 选项卡上手动设置这些配置、请参阅随附的图。   

    Radar Studio Load 配置文件位于中  

    e2e.ti.com/.../swra549_5F00_radarstudio_5F00_xml_5F00_Files.zip

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完美,谢谢!