This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:如何将液位值从电路板发送到 P、提高精度、扩大覆盖范围

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/664745/iwr1443boost-how-to-send-the-fluid-level-values-from-the-board-to-p-more-accuracy-more-range

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

尊敬的所有人:

我有一个 IWR1443 EVM、我感兴趣的应用是液位应用。

电路板已正确刷写、数据可在 https://dev.ti.com/gallery/view/4768107/mmWave_Fluid_Level_Transmitter_1_0_0/上查看

但是、我需要一些提示来将当前演示扩展到我的应用。 具体而言、我需要:

  1. 具有可通过互联网发送的液位值、或存储在数据记录器中或 PC 中的文本文件中等。
    考虑到存储罐不止一个、因此还有一个问题是、一台 PC 应该管理多个 EVB。
  2. 实际上、精度和分辨率似乎大约为1mm。 我知道该限制主要由辐射信号的工作波长决定、但有一种方法可以增加接收到的信息、从而提高精度。
  3. 最后、油箱非常深(约25-30m)。 我们如何扩展应用液位的工作范围。

非常感谢您的帮助和支持。

期待收到您的回复、

Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Davide、

    1.这种应用需要您在最终电路板设计中选择的特定输出外设。 到目前为止、只能在您的 PC 上一次运行一个演示。 我是否正确理解了您的问题?
    这是演示的事实。 对于液体测量、您将发现大于90%的测量精度为1 mm。 确实可以改进这一点、但需要您使用定制安装架、并确保您的储罐完全平平、没有振动和其他干扰。
    3.我相信您不能扩展液位变送器的范围,但如果您使用高精度 GUI,则可以在此处设置最大范围: dev.ti.com/.../


    谢谢、
    Akash