请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST 主题中讨论的其他器件:IWR1443
尊敬的所有人:
我有一个 IWR1443 EVM、我感兴趣的应用是液位应用。
电路板已正确刷写、数据可在 https://dev.ti.com/gallery/view/4768107/mmWave_Fluid_Level_Transmitter_1_0_0/上查看
但是、我需要一些提示来将当前演示扩展到我的应用。 具体而言、我需要:
- 具有可通过互联网发送的液位值、或存储在数据记录器中或 PC 中的文本文件中等。
考虑到存储罐不止一个、因此还有一个问题是、一台 PC 应该管理多个 EVB。 - 实际上、精度和分辨率似乎大约为1mm。 我知道该限制主要由辐射信号的工作波长决定、但有一种方法可以增加接收到的信息、从而提高精度。
- 最后、油箱非常深(约25-30m)。 我们如何扩展应用液位的工作范围。
非常感谢您的帮助和支持。
期待收到您的回复、
Davide