This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:从毫米波转储原始数据。

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/664071/iwr1443boost-dumping-raw-data-from-mmwave

器件型号:IWR1443BOOST

您好!

我使用的是 IWR1443BOOST。

请告诉我如何转储原始数据、例如角度估算、距离估算等 CCS 工程中是否有任何选项可启用此功能?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    毫米波开箱即用演示会将您查找的信息发送到基于浏览器的 GUI。 您可以绕过 GUI 并自行解析数据包以获取数据。 毫米波演示文档:MMWAVE_SDK 中详细介绍了这些数据包 /packages/ti/demo/xwr16xx/mmw/doc/doxygen/html

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您的指导。

    但交通监控实验室会怎么样呢? 没有 CCS 代码。 也无法在基于浏览器的 GUI 上获取数据。 如何从该实验中获取原始数据? 请详细说明步骤。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    有更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    交通监控演示将数据分为两部分发送出去。 第一个是数据输出标头、总共为17个字节。

    字节0-7:魔术字:0x0102030405060708。  

    字节8-11:帧间处理周期

    字节12-15:噪声能量

    字节16:检测到的物体的数量

    在数据输出标头之后、将发送检测到的对象数据。 您可以下载源 代码 以了解检测到的对象数据是什么样的。 从 MSS_main.c 的421行开始查看 UART 消息的构造。 您还需要查看 dss_main.c 第690行以查看数据输出标头。 查看 dss_data_path.h 和 radarProcess.h 以查看所使用结构的定义。

    此致、

    Justin