您好!
我使用的是 IWR1443BOOST。
请告诉我如何转储原始数据、例如角度估算、距离估算等 CCS 工程中是否有任何选项可启用此功能?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用的是 IWR1443BOOST。
请告诉我如何转储原始数据、例如角度估算、距离估算等 CCS 工程中是否有任何选项可启用此功能?
谢谢。
您好、Rahul、
交通监控演示将数据分为两部分发送出去。 第一个是数据输出标头、总共为17个字节。
字节0-7:魔术字:0x0102030405060708。
字节8-11:帧间处理周期
字节12-15:噪声能量
字节16:检测到的物体的数量
在数据输出标头之后、将发送检测到的对象数据。 您可以下载源 代码 以了解检测到的对象数据是什么样的。 从 MSS_main.c 的421行开始查看 UART 消息的构造。 您还需要查看 dss_main.c 第690行以查看数据输出标头。 查看 dss_data_path.h 和 radarProcess.h 以查看所使用结构的定义。
此致、
Justin