This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-GASEVM:具有1MHz 传感器的 GASEVM 升压

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/664121/tdc1000-gasevm-gasevm-boost-with-1-mhz-transducers

器件型号:TDC1000-GASEVM

您好!

TDC1000-GASEVM 是否可以与两个1MHz 传感器配合使用? 它在1.6MHz 时的开关频率是否存在问题?  
我打算将其用作塑料管道(15-20mm)的非侵入式水流量计、目前 TDC1000-7200 EVM 无法提供足够的励磁电压以供夹紧使用。

谢谢你。

此致、
Thibult

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibult、您好!

    GASEVM 可与1MHz 传感器配合使用、而不会出现任何问题。 请注意、EVM 上的带通滤波器设计用于200kHz-500kHz 左右的传感器、因此需要对其进行修改以与1MHz 传感器配合使用。

    我要附加一个 TINA 仿真、该仿真显示了一个1MHz 滤波器、此滤波器可与电路板上的现有焊盘一同使用: e2e.ti.com/.../7558.1MhzFilter.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答 Scott、他回答了我的问题。 我对该板有另一个快速的担心。 是否可以通过任何方式降低激励电压(30V)? 我想测试和分析哪些电压电平对我的管道来说足够。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibult、您好!

    BSTEVM 使用具有可配置输出电压的 LM2733升压转换器:

    您可以交换组件以根据 LM2733数据表更改输出电压。


    此致、