请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-GASEVM
您好!
TDC1000-GASEVM 是否可以与两个1MHz 传感器配合使用? 它在1.6MHz 时的开关频率是否存在问题?
我打算将其用作塑料管道(15-20mm)的非侵入式水流量计、目前 TDC1000-7200 EVM 无法提供足够的励磁电压以供夹紧使用。
谢谢你。
此致、
Thibult
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TDC1000-GASEVM
您好!
TDC1000-GASEVM 是否可以与两个1MHz 传感器配合使用? 它在1.6MHz 时的开关频率是否存在问题?
我打算将其用作塑料管道(15-20mm)的非侵入式水流量计、目前 TDC1000-7200 EVM 无法提供足够的励磁电压以供夹紧使用。
谢谢你。
此致、
Thibult
Thibult、您好!
GASEVM 可与1MHz 传感器配合使用、而不会出现任何问题。 请注意、EVM 上的带通滤波器设计用于200kHz-500kHz 左右的传感器、因此需要对其进行修改以与1MHz 传感器配合使用。
我要附加一个 TINA 仿真、该仿真显示了一个1MHz 滤波器、此滤波器可与电路板上的现有焊盘一同使用: e2e.ti.com/.../7558.1MhzFilter.TSC