This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP431:警报复位和引脚配置

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/664418/tmp431-alert-resets-and-pin-configuration

器件型号:TMP431

你(们)好

我们有一个 TMP431函数的问题。

1。

根据数据表、当主器件读取器件地址时、/ALERT 可被取消置位。

是否有任何其他情况表明警报状态已清除?

2.

是否可以将 SCL/SDA 连接至3.3V 并将 ALERT、THERM 连接至 V+(5V)?

即使接受该连接、是否有可能导致测量温度的精度降低?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、na、

    1、ALERT 用作 MCU 中断。 只有在 MCU 读取状态寄存器时、它才会被取消置位。 由于热敏电阻在温度下降时失效、因此更适合独立使用。
    2.根据第6.1节的绝对最大额定值、ALERT 引脚不能超过 V+。 如果 V+= 5V、则该条件应该正常。 由于部分6.5电气特性中的 VIH 和 VIL 的固定值、SCL/SDA 将在5V V+期间以3.3V 逻辑电平运行。 如果 Vih/Vil 使用 V+进行缩放(在其他产品中是如此)、则这将不起作用。

    谢谢、