请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP431 你(们)好
我们有一个 TMP431函数的问题。
1。
根据数据表、当主器件读取器件地址时、/ALERT 可被取消置位。
是否有任何其他情况表明警报状态已清除?
2.
是否可以将 SCL/SDA 连接至3.3V 并将 ALERT、THERM 连接至 V+(5V)?
即使接受该连接、是否有可能导致测量温度的精度降低?
贝斯特雷加兹
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.