This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:我的模块中所需的校准

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/664088/opt8241-cdk-evm-the-calibrations-needed-in-my-module

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

你好。 我是我公司的工程师 Jr Choi。

我对 OPT8241-CDK-EVM 有一些问题。 我使用的模块应提供以毫米为单位的精确深度、至少厘米。 我的项目使用的模块捕获距离最大为450mm。

我开始使用全新的模块捕捉深度帧。 距离中心较远时、深度增加。 因此、我进行了共相校准并使用校准结果来找出深度的趋势。 这种趋势减少了,但仍然存在。

因此、我决定对我的模块进行整个校准。 我在 Voxel Viewer 手册中发现一些校准需要一些东西来执行校准过程。

  • 检查板图案图像、在 A2纸中打印、用于镜头校准。
  • 串扰校准中使用的反射器。

我能否收到校准所需的内容?

如果您需要更多信息、请通知我。 我的项目 将很快结束、因此我希望尽快得到回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JR、  

    您需要的精度是多少?  

    在模块中、您需要进行像素相位偏移校准、以查看一致的深度。 这就足够了。

    如果您仍想进行手动校准、则需要执行以下校准、以使深度正确:  

    • 镜头校准(这将已经完成、只需创建一个以"仅镜头"为父配置文件即可)
    • 非线性校准
    • 共相位偏移校准
    • PixelWise 相位偏移校准
    • 温度校准。  

    此处附上了您需要的棋盘图案。 您无需进行串扰校准。  e2e.ti.com/.../cb10x15.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Suramya、

    感谢您的回复。 我打印了您所附的内容、尺寸为 A2。

    但我有点担心,因为我的打印。 我在 A2尺寸纸张中打印的纸张不是正常的复印机纸。 我必须选择光面纸、半光面纸选项、而不是垫纸选项。 我选择了半光泽纸。

    它是否会在校准过程中产生一些问题? 因为假期,我一周内不能进行校准。

    如果一周后我又遇到另一个问题、我会再次询问您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JR、

    光泽表面会导致眩光和饱和、从而导致校准无效。  安装在 Styrofoam 板上的 A2无光泽纸的最佳打印效果、确保平坦度和坚固性。   

    Larry