请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT8241-CDK-EVM
你好。 我是我公司的工程师 Jr Choi。
我对 OPT8241-CDK-EVM 有一些问题。 我使用的模块应提供以毫米为单位的精确深度、至少厘米。 我的项目使用的模块捕获距离最大为450mm。
我开始使用全新的模块捕捉深度帧。 距离中心较远时、深度增加。 因此、我进行了共相校准并使用校准结果来找出深度的趋势。 这种趋势减少了,但仍然存在。
因此、我决定对我的模块进行整个校准。 我在 Voxel Viewer 手册中发现一些校准需要一些东西来执行校准过程。
- 检查板图案图像、在 A2纸中打印、用于镜头校准。
- 串扰校准中使用的反射器。
我能否收到校准所需的内容?
如果您需要更多信息、请通知我。 我的项目 将很快结束、因此我希望尽快得到回复。
谢谢你。