This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:固件更新后无法连接到计算机。

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/664231/tdc1000-tdc7200evm-no-connection-to-computer-after-firmware-update

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

几天前、我收到 了一个 TDC1000-TDC7200EVM。

在我尝试更新固件之前、我可以说没有问题。

在电路板的 GUI 中,我转到了“调试”->“更新固件”。 但我意外地激活了"Blink LED Example"而不是"select firmware"并按下了"update firmware"。 之后、我无法从计算机连接到电路板。 当我按住按钮 SW1时、我从 Windows (Win10)收到一个简短的通知、通知我插入了未知设备。 在我看来、固件被擦除或被一些"垃圾"所取代。  

如何解决此问题?  

感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    您必须按住 SW1按钮、然后再为电路板供电。 请按照用户指南 www.ti.com/.../sniu021a.pdf 第24页的固件更新部分中的步骤进行操作

    如果您愿意、也可以从 GUI 单独运行 BSL 上传程序。 上传程序位于 TDC1000-TDC7200EVM GUI 安装目录的 MSP430 USB 固件升级示例文件夹中。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    正如您说过的、我已经尝试了、现在电路板又在工作! 我以前不知道固件可以安装、即使没有连接到电路板(GUI 中"setup"下的串行端口框中没有可用的"COM"。

    谢谢。

    谢谢、

    Daniel