请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-TDC7200EVM
几天前、我收到 了一个 TDC1000-TDC7200EVM。
在我尝试更新固件之前、我可以说没有问题。
在电路板的 GUI 中,我转到了“调试”->“更新固件”。 但我意外地激活了"Blink LED Example"而不是"select firmware"并按下了"update firmware"。 之后、我无法从计算机连接到电路板。 当我按住按钮 SW1时、我从 Windows (Win10)收到一个简短的通知、通知我插入了未知设备。 在我看来、固件被擦除或被一些"垃圾"所取代。
如何解决此问题?
感谢你的帮助。