请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 Thread 中讨论的其他器件: AWR1443
你好、冠军、
在 swru520的3.6.1.24 DSSMEMTAB0寄存器说明中、控制的组大小为64KB。 但是、1642 L3的银行规模为128KB。 此外、 在9.2.3的 TRM 中 、L3分配示例也意味着128KB 的组大小。 您能否仔细检查3.6.1.24中的描述是否 正确?