请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 您好!
我知道 AWR1243具有 SPI 接口、可通过该接口配置芯片。 我有几个问题:
如果有多个1243级联并且只有一个 SPI 控制器主站可用、那么串行配置芯片还是并行配置仍然是更好的吗? 我之所以提出这一问题、是因为具有单独的 MISO、MOSI、CLK 和 HOST_INTERR 线路会增加大量 IO 计数。
2. AWR1243可使用的最大 SPI 频率是多少? 是20 MHz 还是更高?
3.对于器件的完整配置、是否有任何有关所有寄存器写入或 API 函数调用顺序的示例可用。 这将有助于了解配置所需的时间
AWR1243。
谢谢、
RJ