请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE5803 根据 AFE5803数据表的第46页,它指出:“VCA 唤醒响应通常约为2
μs μ s 或断电持续时间的1%、以较大者为准。 最长的唤醒时间取决于电容器
连接在 INP 和 INM 上、因为唤醒时间是将电容器充电至所需电容器所需的时间
工作电压。 INP 为0.1μF μ s,INM 为15nF 时,唤醒时间可达2.5ms。”
我的理解如下。
对于高达200us 的断电时间、加电时间为2us。
对于200us 至250ms 的断电时间、加电时间为断电时间的1%。
断电时间超过250ms 时、通电时间为2.5ms。
我是对的吗?
提前感谢您。
奥安昆