This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5803:Patrial 加电/断电模式

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/663734/afe5803-patrial-power-up-down-mode

器件型号:AFE5803

根据 AFE5803数据表的第46页,它指出:“VCA 唤醒响应通常约为2

μs μ s 或断电持续时间的1%、以较大者为准。 最长的唤醒时间取决于电容器

连接在 INP 和 INM 上、因为唤醒时间是将电容器充电至所需电容器所需的时间

工作电压。 INP 为0.1μF μ s,INM 为15nF 时,唤醒时间可达2.5ms。”

我的理解如下。  
对于高达200us 的断电时间、加电时间为2us。
对于200us 至250ms 的断电时间、加电时间为断电时间的1%。
断电时间超过250ms 时、通电时间为2.5ms。
我是对的吗?

提前感谢您。
奥安昆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 您的理解是正确的。 2us 或2.5ms 的加电时间基于数据表表中 INP、INM 和 ACT 引脚上的典型电容、例如 INP 为0.1uF、ACT 为1uF。 如果您使用较大的电容器、则加电时间将更长

    谢谢!