请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST 主题中讨论的其他器件:IWR1443
你好
我有一位客户希望使用 Booster Pack 评估 IWR1443。
理想情况下、它们希望具有小的工作角度、并且毫米波演示可视化工具上的最小方位角分辨率设置为15度。
他们是否可以使用任何方法将其降低到12度左右?
方位角分辨率设置实际上是如何实现的、就像我想象的那样、它与天线设计、使用的透镜等相关。
非常感谢
Bob 熏肉