This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:方位角减小

Guru**** 2551220 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/608512/iwr1443boost-azimuth-reduction

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

你好
我有一位客户希望使用 Booster Pack 评估 IWR1443。

理想情况下、它们希望具有小的工作角度、并且毫米波演示可视化工具上的最小方位角分辨率设置为15度。

他们是否可以使用任何方法将其降低到12度左右?

方位角分辨率设置实际上是如何实现的、就像我想象的那样、它与天线设计、使用的透镜等相关。

非常感谢
Bob 熏肉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!
    方位角分辨率主要取决于系统中可用的有效接收器通道。 您可以参阅应用手册 www.ti.com/.../swra553 、以更好地了解角度分辨率如何根据使用的 RX 和 Tx 通道数量受到影响。

    如果您不关心仰角分辨率,则使用4Rx 和3 TX 可以实现低至9.5deg 的角分辨率。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    应用程序是否注意到 Vivek 发布的内容可以解决您的问题?

    我相信方程式(8)正是您所需要的。 这显示了角分辨率是波长、天线之间距离、RX 天线数量、TX 天线数量和目标本身的角位移的函数。  

    就演示可视化工具而言、方位角分辨率下拉菜单仅选择 EVM 上当前活动的发送器和接收器的数量。 如公式(8)所示、当您增加用于角度估算的 TX 和 RX 天线数量时、角度分辨率会变小。 此外、随着距离的增加以及目标距离传感器的孔眼更近(在您的情况下为0度方位角)、  

    演示可视化工具设置以下选项:  

    方位角分辨率 RX 天线数量 TX 天线数量
    15. 4. 2.
    30 4. 1
    60 (2 RX) 2. 1
    60 (1 RX) 1 1

    对于 EVM、分辨率限制为 TX 和 RX 天线的数量及其间距。 引用的 Vivek 最小9.5度可推导如下:  

    请告诉我们这是否能解决您的问题。  

    谢谢、

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    几天内、我没有看到过有关该主题的任何响应。 我们是否回答了您的所有问题?

    谢谢、
    Randy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢您通过电子邮件回复 现在关闭此主题。

    Randy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    我有一个类似的问题。 在我的 AWR1443EVM 上、只有一个 Tx 和 Rx 天线通过 code/algithm 启用、尽管可用的 TX 和 RX 天线总数分别为3和4。 我不太理解为什么所有这些天线都是最初启用的。 如果用户能够将所有可用天线都放入其应用程序中、那不是最好的选择? 我知道只有1个 Rx 天线被启用、因为在 data_path.h 文件第86ish 行中、它评论说"//当前生命体征演示仅使用单个 RX 通道。 此变量指定用于处理的 RX 通道。"
    我还想知道、启用2个 TX 方位角天线和所有4个 Rx 天线的方法是什么。

    非常感谢您、

    正国孙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhengguo:

    正如我们在类似主题中所讨论的、使用更多的 Tx 和 Rx 天线将实现更高的角分辨率、并且更适合具有多个物体的场景。 生命体征演示仅关注一个人的胸部、以计算心率和呼吸信息、因此在此处添加更多天线是多余的。

    我现在要结束这个话题、但可以随意打开一个新话题!


    谢谢、
    Akash