This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5053-Q1:可能的宽灵敏度范围

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5053-Q1, DRV5053, DRV5055-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/663388/drv5053-q1-wide-possible-sensitivity-range

器件型号:DRV5053-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV5053DRV5055-Q1

你好、

我目前正在查看用于工业应用的 DRV5053-Q1 VA 版本。 我们的测试非常有希望、但我们担心数据表中写入的最小和最大灵敏度值、根据这些值、灵敏度可能在-45mT/mV 至-140mT/mV 之间变化。

这些值是否对应于接收时的产品,或在一段时间后的产品? 是什么使这种巨大的敏感差异? 它看起来不是输入电压或温度。

另一个问题,灵敏度随时间变化如何(如果与上一个问题无关)?

感谢你的帮助、

Cailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cailyn、

    灵敏度范围只是与接收时的产品相关。 无论温度如何、DRV5053都不是精密器件。 如果需要更严格的灵敏度范围、我建议使用 DRV5055-Q1。 该器件还包括"磁体的灵敏度温度补偿"(STC)、其值为0.12%/C 基本上、它可以补偿磁体磁场强度随温度的漂移。

    如果未超出绝对最大额定值、这些器件的灵敏度不应随时间变化太大。 您实际上可以使用以下网址中的"PPM/FIT/MTBR 估算器"查看 TI 器件寿命的估算: www.ti.com/.../estimator.tsp

    此致、
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    感谢您的观看。

    Cailyn