请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV5053-Q1 主题中讨论的其他器件: DRV5053、 DRV5055-Q1
你好、
我目前正在查看用于工业应用的 DRV5053-Q1 VA 版本。 我们的测试非常有希望、但我们担心数据表中写入的最小和最大灵敏度值、根据这些值、灵敏度可能在-45mT/mV 至-140mT/mV 之间变化。
这些值是否对应于接收时的产品,或在一段时间后的产品? 是什么使这种巨大的敏感差异? 它看起来不是输入电压或温度。
另一个问题,灵敏度随时间变化如何(如果与上一个问题无关)?
感谢你的帮助、
Cailyn