This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460-Q1:用于远距离测量的变频器

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/661414/pga460-q1-transsducers-for-long-range-measurement

器件型号:PGA460-Q1
Thread 中讨论的其他器件:PGA460

我将 PGA460与 AU5550传感器配合使用、用于空气中的距离测量、 我能够测量大约 6m 的距离。但我需要一个能够测量大约12m 距离的传感器。因此、请向我推荐一些可以使用 PGA460测量高达12m 距离的传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chedthan、

    考虑到 AU5550是一种闭顶式40kHz 传感器、使用另一种闭顶式传感器可能很难使可检测距离加倍。 您当前在多大电压下激励换能器(Vpp)?

    如果您需要使用闭顶式换能器、我只建议您进一步聚焦前向能量、这可以通过选择一个换能器来实现、例如 Prowave 400EP250、该换能器专为前向应用(最小侧波瓣反射)而设计、 或者在现有的换能器中添加喇叭/波导(请参阅 www.ti.com/.../slaa733.pdf 上的常见问题解答4.4.9) ,以机械方式提高您的正面范围。

    如果您不限于在恶劣环境条件下使用闭顶式传感器进行传感器保护、那么使用开顶式传感器扩展远距离将会更加成功。

    请参阅 e2e.ti.com/.../620399上的传感器/变压器列表 ,并根据您支持的电压、射束角要求和外壳尺寸(如果频率不重要)选择传感器。 请注意、低频传感器通常支持更远的距离。 40kHz 是远距离测量的可行选择、因此请将您的选择筛选为<=40kHz。

    选择一些替代传感器器件型号后、我可以查看您的选择、并根据您的系统要求提供我的建议。 请阐明以下系统要求、以获得改进的建议:
    1)目标类型(尺寸、形状、材料)
    2)电源(电压和最大电流输出)
    3) 3)变压器或电桥驱动器器件型号
    4) 4)您是否需要以某个角度检测目标? 如果是、角度有多大?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Akeem 的回复

    我使用的是带 PGA460的单个换能器、而不是两个换能器