请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA460-Q1 Thread 中讨论的其他器件:PGA460
我将 PGA460与 AU5550传感器配合使用、用于空气中的距离测量、 我能够测量大约 6m 的距离。但我需要一个能够测量大约12m 距离的传感器。因此、请向我推荐一些可以使用 PGA460测量高达12m 距离的传感器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.