请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4404 您好!
我需要为 AFE4404设计定制板以及两种不同的光学传感器、如 OSRAM 7070 和 OSRAM 7060。 我设计了一个具有以下 PCB 规格的器件
布线宽度/间距:3.2mils/3.2mil
过孔直径/钻孔:10mils/5mil
我从 TI PCB 设计指南中获得了0.5mm 封装的这些规格 。 问题是我找不到一个 PCB 制造厂家、他 的功能符合这些要求。 因此、请向我推荐任何可以制造 PCB 的制造商。
如果可能、您可以将您的 PCB 设计文件发送给我以供参考吗? 以便我可以将我的设计与您的设计进行比较。
谢谢、此致
Qasim Zia