This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:定制电路板设计问题

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/661024/afe4404-custom-board-design-issues

器件型号:AFE4404

您好!

我需要为 AFE4404设计定制板以及两种不同的光学传感器、如 OSRAM 7070 和 OSRAM 7060。 我设计了一个具有以下 PCB 规格的器件

布线宽度/间距:3.2mils/3.2mil

过孔直径/钻孔:10mils/5mil

我从 TI PCB 设计指南中获得了0.5mm 封装的这些规格 。 问题是我找不到一个 PCB 制造厂家、他 的功能符合这些要求。 因此、请向我推荐任何可以制造 PCB 的制造商。  

如果可能、您可以将您的 PCB 设计文件发送给我以供参考吗? 以便我可以将我的设计与您的设计进行比较。

谢谢、此致

Qasim Zia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Qasim、

    我们的电路板制造商是氪解决方案(www.krypton-solutions.com)。
    也许您可以与他们交谈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Praveen、

    您能告诉我 AFE4404YZPR 和 AFE4404YZPT 之间有什么区别吗? 因为我在数据表中找不到任何差异。 我还在慕斯上发现、ZPR 的一些字段丢失了。 请查看屏幕截图、并告诉我两者之间的区别。

    AFE4404YZPR              AFE4404YZPT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Qasim、

    器件型号中 T 和 R 之间的主要差异在于封装数量。
    请参阅"立即订购"下方的 AFE4404产品文件夹、了解差异。