This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-GASEVM:使用175KHz 空气传感器测量的 ToF 不正确

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/611962/tdc1000-gasevm-incorrect-tof-measurement-with-175khz-air-transducers

器件型号:TDC1000-GASEVM

我在风速计项目中使用175KHz 传感器、在设置时 ToF 测量出现问题。  在附加配置下、ToF 测量值和标准值对于海平面而言似乎不正确、在传感器之间的距离为7.62cm 时为20C。  我已经安装了换能器、因此两个传感器之间的 LOS 没有障碍物。  请提供建议吗?

http://www.newark.com/multicomp/mcusd19a175b11-5rs/transceiver-175khz-19mm-metal/dp/17X2016

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    首先、我要取消选中"setup"选项卡上的"TDC1000 Impedance match enable (TDC1000阻抗匹配启用)。 此外、请尝试减小 HV 驱动器 EN 周期。 在175khz 下具有28个脉冲、激励周期仅约为160us。 您可以将其设置为200us 以添加一个缓冲区。 从此处开始、并使用示波器监视您的 START、STOP 和 COMPIN 信号。 这将使您更好地了解您的停止是否正确触发。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    我取消选中了 Imp Match (影像匹配)框、并将 EN 周期缩短至200us。 我仍有相同的问题。 当我将数据配置为可以获得 STOP 信号和 ToF 的位置时、我认为它实际上是由触发 STOP 的噪声引起的、因为当我移动传感器距离的变化时、COMP 信号不会移位、ToF 保持不变。 还有其他指导吗?

    我对40KHz 传感器也进行了同样的尝试、将时间调整为我看到的合适值、我遇到了类似的问题。 您能为我建议一个设置/配置来尝试使其正常工作(配置文件、传感器距离等)吗?

    谢谢、
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一些其他发现。 我简化了设置、以确保传感器端不会出现问题 我在模式2中使用了40kHz 传感器、可变脉冲数(5-30)、可变距离(6cm->20cm)、并在未连接到电路板的情况下监控 TX 脉冲和 RX 传感器回波。 我能够看到响应回波很好、似乎每个距离都有正确的延迟。 回波峰间值似乎在60-100mV 范围内、我怀疑这对于不进行任何放大的防水密封传感器而言是正常的。

    此时、我已将评估板上的设置和持续时间修改为多种配置、但仍然无法感知 Comp 信号和返回的 ToF。 您能否提供配置以使其正常工作(配置文件、传感器距离、40kHz 等)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人有任何指导吗?  只是两个40kHz 换能器的通用配置、它们彼此直接安装在空气中的指定距离将使我走上正确的轨道。  我似乎无法获得可靠的 COMP IN 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    首先、您需要修改 PGA 输出和 COMPIN 之间接收路径上的带通滤波器。 GASEVM 带通滤波器设置为58khz-300kHz。 您可能仍会看到一些信号、但在滤波器通带之外很难获得良好的 SNR。

    我已经附加了一个设置文件尝试。 您可能需要使用消隐设置、但这将为您提供一个开始。

    e2e.ti.com/.../TDC1000GAS_5F00_Setup.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    您是否能够使其正常工作?

    此致、