器件型号:TDC1000-GASEVM
我在风速计项目中使用175KHz 传感器、在设置时 ToF 测量出现问题。 在附加配置下、ToF 测量值和标准值对于海平面而言似乎不正确、在传感器之间的距离为7.62cm 时为20C。 我已经安装了换能器、因此两个传感器之间的 LOS 没有障碍物。 请提供建议吗?
http://www.newark.com/multicomp/mcusd19a175b11-5rs/transceiver-175khz-19mm-metal/dp/17X2016
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TDC1000-GASEVM
我在风速计项目中使用175KHz 传感器、在设置时 ToF 测量出现问题。 在附加配置下、ToF 测量值和标准值对于海平面而言似乎不正确、在传感器之间的距离为7.62cm 时为20C。 我已经安装了换能器、因此两个传感器之间的 LOS 没有障碍物。 请提供建议吗?
http://www.newark.com/multicomp/mcusd19a175b11-5rs/transceiver-175khz-19mm-metal/dp/17X2016
您好、Anthony、
首先、我要取消选中"setup"选项卡上的"TDC1000 Impedance match enable (TDC1000阻抗匹配启用)。 此外、请尝试减小 HV 驱动器 EN 周期。 在175khz 下具有28个脉冲、激励周期仅约为160us。 您可以将其设置为200us 以添加一个缓冲区。 从此处开始、并使用示波器监视您的 START、STOP 和 COMPIN 信号。 这将使您更好地了解您的停止是否正确触发。
此致、
您好、Anthony、
首先、您需要修改 PGA 输出和 COMPIN 之间接收路径上的带通滤波器。 GASEVM 带通滤波器设置为58khz-300kHz。 您可能仍会看到一些信号、但在滤波器通带之外很难获得良好的 SNR。
我已经附加了一个设置文件尝试。 您可能需要使用消隐设置、但这将为您提供一个开始。