This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1443BOOST:调试时出错

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-SDK, AWR1443, AWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/612528/ccs-awr1443boost-error-when-debugging

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他部件:AWR1443、MMWAVE-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试使用毫米波链接在 CCS 上启动毫米波项目。 我已经包含了 mmwavelink.h 头文件和一些标准 C 库。 我关注您的毫米波雷达编程模型视频、并刚刚编写了几行代码来测试毫米波链路。 但是、每当我尝试调试代码时、我都会收到一条错误消息、提示:

说明资源路径位置类型
mklib:rtsv7R4_A_le_v3D16_eabi.lib 生成 mklib 期间的 gmake 错误:rtsv7R4_A_le_v3D16_eabi.lib 生成 mmWave C/C++问题期间的 gmake 错误

调试还会强制我的 CPU 达到100% CPU 使用率、并且需要很长时间。 请提供任何帮助。

以下是我的起始代码:

#include 

#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 

/**
* main.c
*/
int main (void)
{
rlProfileCfg_t profCfg;

profCfg.profileId = 0;
profCfg.startFreqConst = 0x558E38E3;

} 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Saad、

    为此、我建议您使用"ti\control\mmwavelink\test\xwr14xx"中提供的 mmwavelink 测试应用程序或从中获取参考。

    注意-如果您使用的是 AWR1443评估模块(AWR1443BOOST)、则需要禁用测试应用头文件中的参数并进行构建。

    TI\CONTRIN\mmwavelink\test\common\link_testcase_config.h

    const rlRfLdoBypasscfg_t rfLdoBypassCfg =

    .ldoBypassEnable = 0
    保留= 1.
    };

    如果您在使用/移植 此测试应用时遇到任何问题、请告知我们。

    此致、

    Jitendra Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    好的、我将尝试测试、但我找到了一些有关可能导致错误的原因的信息。 我在 CCS 控制台中收到此警告

    "C:\ti\ccsv7\tools\compiler\ti-cgt-arm_17.6.0.STS\lib\rtsv7R4_a_le_v3D16_eabi.lib"、因此必须首次构建该文件。 这可能需要几分钟的时间。

    之后、我会得到该错误:

    Process_begin:CreateProcess (NULL,echo 创建库 c:/users/saad/appdata/local/temp/tidc84~1/rtsv7r4_a_le_v3d16_eabi.lib,...) 失败。
    Makefile:1948:目标'library'的配方失败
    make (e=2):系统找不到指定的文件。

    在花费了很长时间之后、CCS 似乎无法找到库。 是否有解决方案?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Saad、

    我建议使用 Resource Explorer 中适用于 MMWAVE-SDK 的 CCS 工程作为参考、并根据您的要求编辑源代码(添加/删除文件)。

    它将避免您可能缺少的任何 CCS 项目设置。

    此致、

    Jitendra Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于长时间不活动、我们假设您的查询已被解析、因此关闭此线程。



    对于与此主题相关的任何其他查询、请发布您的问题、这将重新打开此主题。



    此致、
    Jitendra Gupta