Thread 中讨论的其他部件:AWR1443、MMWAVE-SDK
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试使用毫米波链接在 CCS 上启动毫米波项目。 我已经包含了 mmwavelink.h 头文件和一些标准 C 库。 我关注您的毫米波雷达编程模型视频、并刚刚编写了几行代码来测试毫米波链路。 但是、每当我尝试调试代码时、我都会收到一条错误消息、提示:
说明资源路径位置类型
mklib:rtsv7R4_A_le_v3D16_eabi.lib 生成 mklib 期间的 gmake 错误:rtsv7R4_A_le_v3D16_eabi.lib 生成 mmWave C/C++问题期间的 gmake 错误
调试还会强制我的 CPU 达到100% CPU 使用率、并且需要很长时间。 请提供任何帮助。
以下是我的起始代码:
#include #include #include #include #include #include #include /** * main.c */ int main (void) { rlProfileCfg_t profCfg; profCfg.profileId = 0; profCfg.startFreqConst = 0x558E38E3; }
谢谢