请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/661740/awr1243-awr1243
器件型号:AWR1243你好
我希望具有仅在功能模式下工作的 AWR1243级联系统。 为此、主器件和从器件的 SYNC_OUT 和 PMIC_CLKOUT 引脚均被下拉、TDO 引脚被下拉。 另一方面、我们需要4个电压1.8 V、1.2 V、1.3 V 和1.8 V (用于 IO)来运行 AWR1243。 芯片编程通过 SPI 引脚完成。
对于这些电压、在升压中使用了一个 PMIC 和2个 LDO 稳压器。
1-我不能使用 PMIC、而是使用4个 LDO 稳压器来生成这些电压?
升压模式下有3个 GPIO 连接到电路、而不连接到主机处理器。
2 - 这些 GPIO 和电路连接到了什么? 需要将这些 GPIO 连接到主机处理器? 我可以在设计中忽略这些 GPIO 吗? 如果是、它们应该在从器件中是什么?
感谢您的关注。