This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:AWR1243

Guru**** 2603895 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/661740/awr1243-awr1243

器件型号:AWR1243

你好

我希望具有仅在功能模式下工作的 AWR1243级联系统。 为此、主器件和从器件的 SYNC_OUT 和 PMIC_CLKOUT 引脚均被下拉、TDO 引脚被下拉。 另一方面、我们需要4个电压1.8 V、1.2 V、1.3 V 和1.8 V (用于 IO)来运行 AWR1243。 芯片编程通过 SPI 引脚完成。

对于这些电压、在升压中使用了一个 PMIC 和2个 LDO 稳压器。

1-我不能使用 PMIC、而是使用4个 LDO 稳压器来生成这些电压?

升压模式下有3个 GPIO 连接到电路、而不连接到主机处理器。

2 - 这些 GPIO 和电路连接到了什么? 需要将这些 GPIO 连接到主机处理器? 我可以在设计中忽略这些 GPIO 吗? 如果是、它们应该在从器件中是什么?

感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    可以、您可以使用4个 LDO 代替 PMIC。 只需确保您可以满足数据表表表5.2中的电源纹波规格。

    您指的是哪些 GPIO? 您能否发布屏幕截图?

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../GPIOs.pdfHelloaozer

    感谢您的关注。

    我向您发送了这些 GPIO 的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    这些 GPIO 在您的设计中不是必需的。 添加了它们、以防用户希望通过开关(GPIO_1)配置外部触发器或将 LED 作为状态指示器(GPIO_2)进行控制。

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    非常感谢