请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 您好!
我的客户面临一个配置文件重新配置无法生效的问题。 它们调用 rlSetProfileConfig 来重新配置每帧的系统配置、而无需传感器停止和重新启动、它们可以保证在下一帧开始之前完成配置文件重新配置。 它们使用频谱分析仪来测量混频器的 IF 信号、但发现信号不会随配置文件的重新配置而变化。
在通过调用 rlSetChirpConfig 测试线性调频脉冲重新配置之前、也不需要传感器停止和重新启动、同时使用相同的方法测量随线性调频脉冲重新配置而变化良好的 IF 信号。
那么、您是否可以帮助检查配置文件是否可以通过这种方式进行重新配置? 该测试基于 SDK 1.0中的 MMW 演示。
谢谢和 BR、
Andy