This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:配置文件重新配置不能#39;t 生效

Guru**** 2548670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/611831/awr1642-profile-reconfiguration-doesn-t-take-effect

器件型号:AWR1642

您好!  

我的客户面临一个配置文件重新配置无法生效的问题。 它们调用 rlSetProfileConfig 来重新配置每帧的系统配置、而无需传感器停止和重新启动、它们可以保证在下一帧开始之前完成配置文件重新配置。 它们使用频谱分析仪来测量混频器的 IF 信号、但发现信号不会随配置文件的重新配置而变化。  

在通过调用 rlSetChirpConfig 测试线性调频脉冲重新配置之前、也不需要传感器停止和重新启动、同时使用相同的方法测量随线性调频脉冲重新配置而变化良好的 IF 信号。

那么、您是否可以帮助检查配置文件是否可以通过这种方式进行重新配置? 该测试基于 SDK 1.0中的 MMW 演示。

谢谢和 BR、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    在帧正在进行时、器件不支持动态配置文件更新。 您可以停止帧并重新配置所需的配置文件、然后启动帧。


    此致、
    Jitendra Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jitendra、

    为什么可以在没有传感器停止的情况下重新配置线性调频脉冲、但无法这样重新配置剖面? 它受硬件或软件的限制吗?

    在我们尝试在流量传感器停止->线性调频脉冲重新配置->传感器启动中重新配置线性调频脉冲之前,传感器无法很好地重新启动。 最后、我们只需调用 rlSetChirpConfig 即可即时重新配置线性调频脉冲。 我将尝试 rlSensorStop->rlSetProfileConfig->rlSensorStart 进行配置文件重新配置,但根据我之前的测试,我担心它会失败,并且我担心重新配置时间太长,因为客户需要重新配置每个帧。 您是否曾测试过配置文件重新配置、您是否可以帮助建议有关相对 API 调用的详细信息流程?

    非常感谢、BR、
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、
    WRT 至配置文件重新配置、在帧间时间内根据配置文件配置参数进行校准、因此器件不允许用户在帧正在进行时更改配置文件配置。

    线性调频脉冲重新配置可在帧间期间工作、因为这些参数不用于进行此校准。


    此致、
    Jitendra Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于长时间不活动、我们假设您的查询已被解析、因此关闭此线程。



    对于与此主题相关的任何其他查询、请发布您的问题、这将重新打开此主题。



    此致、
    Jitendra Gupta